跳到主要内容

错误码和异常说明

1 实时模式运动中报错

机器人在运动过程中会检测机器人状态,检测到异常会上报给SDK,用户可以通过以下20个错误位判断异常类型。

错误位错误名称错误原因解决方法
0kActualJointPositionLimitsViolation实际轴角度超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
1kActualCartesianPositionLimitsViolation实际末端位姿超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
2kActualCartesianMotionGeneratorElbowLimitViolation实际臂角超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
3kActualJointVelocityLimitsViolation实际轴速度超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
4kActualCartesianVelocityLimitsViolation实际末端速度超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
5kActualJointAccelerationLimitsViolation实际轴加速度超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
6kActualCartesianAccelerationLimitsViolation实际末端加速度超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
7kCommandJointPositionLimitsViolation指令轴角度超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
8kCommandCartesianPositionLimitsViolation指令末端位姿超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
9kCommandCartesianMotionGeneratorElbowLimitViolation指令臂角超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
10kCommandJointVelocityLimitsViolation指令轴速度超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
11kCommandCartesianVelocityLimitsViolation指令末端速度超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
12kCommandJointAccelerationLimitsViolation指令轴加速度超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
13kCommandCartesianAccelerationLimitsViolation指令末端加速度超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
14kCommandJointAccelerationDiscontinuity指令轴加速度不连续检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
17kCommandTorqueDiscontinuity指令力矩不连续检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
18kCommandTorqueRange Violation指令力矩超限检查规划轨迹是否连续可导,一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导,机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑,必要时做额外的滤波处理。
15kCollision检测到碰撞若频繁触发碰撞检测,应适当调高碰撞检测阈值,急停触发也有可能触发此报错
16kCartesianPositionMotionGeneratorInvalidFrame机器人奇异笛卡尔空间运动时机器人不应该经过奇异位姿
19kInstabilityDetection检测到不稳定1 检查丢包阈值是否过于低,一般设置为10~20;2 伺服报错,通常需要重启机器人;3 按下了急停开关也会触发此错误;

2 错误码

非实时接口的调用结果通过错误码反馈,每个接口都会传入一个 std::error_code 类型的参数,可通过error_code::message() 来获取错误码对应的信息。

数值错误信息原因及处理方法
0操作成功完成
-1发生错误可能由于未识别的错误码,请反馈技术支持人员
-3机器人急停按钮被按下,请先恢复恢复急停状态
-16该操作不允许在当前模式下执行(手动/自动),请切换到另一个模式切换手动、自动模式
-17该操作不允许在当前上下电状态下执行切换上下电状态
-18该操作不允许在机器人当前运行状态下执行机器人非空闲,可能处于拖动/实时模式控制/辨识中等
-19该操作不允许在当前控制模式(位置/力控)下执行切换位置控制/力控
-20机器人运动中停止机器人运动
-32计算逆解错误传入正确位姿
-33逆解是奇异点规避奇异点
-34逆解超出机器人软限位检查软限位设置时候合适,传入限位内位姿
-35目标点超出运动范围传入可达点位
-36目标点超出运动范围传入可达点位
-37单步距离过大,无法计算逆解传入可达点位
-38配置数据 cfx 错误逆解无解检查 conf data
-39输入数据错误,无法计算逆解传入可达点位
-40逆解参考点是奇异点传入可达点位
-41算法失效,无法计算逆解可能由于控制器计算问题,请反馈技术支持人员
-257通信协议解析失败请反馈技术支持人员
-258未找到匹配的数据名称可能由于控制器和 SDK 版本不适配
-259未找到匹配的指令名称可能由于控制器和 SDK 版本不适配
-260数据值错误,可能是通信协议不匹配可能由于控制器和 SDK 版本不适配
-272未找到要查询的数据名称可能由于控制器和SDK 版本不适配
-273数据不可读可能由于控制器和 SDK 版本不适配
-288数据不可写可能由于控制器和 SDK 版本不适配
-289设置数据失败设置的数据不合理
-290设置数据失败设置的数据不合理
-291监控数据失败不会发生
-292数据已被监控,不支持重复监控不会发生
-320指令执行未完成不会发生
-337录制的路径过短,数据点不足,请重新录制增长录制时间重新录制
-338录制的路径中存在超过关节软限位的情况。请重新录制在软限位内拖动
-339录制的路径中存在关节速度过快的情况,请重新录制放慢拖动动作
-340未从机器人静止状态开始录制路径机器人静止时再开始录制
-341停止录制路径时机器人未停止运动机器人静止时再停止录制
-342机器人处于下电状态,保存路径失败机器人上电
-352缓冲区不存在有效的路径,请录制先录制路径再保存
-353保存路径到磁盘失败重新录制拖动轨迹,或重启机器人
-513切换手动/自动操作模式失败-停止机器人运动
-恢复急停
-关闭拖动
-514上下电失败-恢复急停
-清除伺服报警
-515打开/关闭拖动失败,请检查机器人是否处于下电机器人手动模式下电时打开拖动
-10005标定中,或标定时重置负载失败-等待标定完成
-正确设置负载
-10030未打开仿真模式或信号不存在打开仿真模式后再设置 DI /AI
-10040开始拖动失败,正确设置负载并标定力矩传感器正确地设置工具负载质量和质心;设置完成后执行力矩传感器标定
-10051软限位超出机械限位设置机械限位内的软限位
-10065同步 NTP 时间失败-安装好 NTP 功能
-确认服务端 NTP 功能可用,确认 IP 地址正确
-10101IP 地址非法检查是否符合 IPv4 地址格式
-10079力控模块处于错误状态触发了力控保护,请检查力控模式下机器人状态是否正常,并设置合理的力控保护参数
-10141负载质量超过了机器人额定负载使用并设置额定负载范围内的负载
-14010已绑定为系统 IO- 取消绑定改信号为系统 IO
- 使用其它信号
-14501DO 信号不存在或为系统输出检查 DO 信号是否已创建
-17001读取寄存器错误- 检查寄存器是否创建
- 是否超数组下标
- 用匹配的数据类型读取
-17002写寄存器错误- 检查寄存器是否创建
- 是否超数组下标
- 或用匹配的数据类型写入
-17320执行过 RL 程序,需要重置运动缓存后再开始运动调用 moveReset 重置
-17407开启导轨需关闭安全区域关闭安全区域功能
-28672实时模式网络错误- 本机 IP 地址不能为 localhost 或机器人地址
- 存在端口占用情况,请检查 RCI 设置-端口
-28688切换运动控制模式失败- 停止机器人运动
- 重启控制器
-28689该频率不支持状态数据发送频率支持 1kHZ,500Hz,250Hz,125Hz
-28705已经开始运动停止运动后再开始
-28706无法执行该操作,可能由于机器人未处于空闲状态停止机器人运动
-28707起始位置为奇异点运动机器人到非奇异点
-28708参数错误重新设置数据
-28709机器人处于碰撞停止上电恢复碰撞状态
-28710机器人处于急停状态恢复急停
-28711请求被拒绝阻抗控制时多由于力控模型偏差,重新标定力矩传感器并设置正确的负载
-41400尚有力控指令未完成等待前序力控指令执行完毕
-41419TCP 长度超限,力控初始化失败末端工具长度限制为 0.3m
-41420未进行力控初始化;或未正确设置负载;或力控模型偏差较大- 标定零点、力矩传感器;
- 设置正确的负载质量和质心;
- 检查基坐标系是否正确设置;
- 开启拖动时机器人没有收到外力
-41421停止力控失败,当前不处于力控运行状态机器人不处于力控状态
-41422重新开启力控失败先暂停或停止力控,再重新开启
-41425非阻抗控制模式,或搜索运动在运行中- 保证当前处于阻抗模式下,且搜索运动处于停止状态
- 请检查参数设置
-41426非阻抗控制模式,或搜索运动在运行中-保证当前处于阻抗模式下,且搜索运动处于停止状态
- 请检查参数设置
-41427当前不处于笛卡尔阻抗控制模式或未设置搜索运动检查控制模式指令,设置搜索运动参数后再尝试
-41428当前不处于笛卡尔阻抗控制模式或未开始搜索运动请保证搜索运动已开启且处于笛卡尔阻抗运行状态
-41429当前未处于笛卡尔阻抗模式或搜索运动未暂停暂停当前的力控任务并检查控制模式,切换到笛卡尔阻抗控制模式后再尝试
-41430不支持的阻抗控制类型或力控坐标系停止当前的力控任务并重新参数初始化
-41431当前未处于关节阻抗控制模式或未初始化运行力控前设置轴空间阻抗控制模式
-41432当前未处于笛卡尔阻抗控制模式或未初始化运行力控前设置笛卡尔阻抗控制模式
-41433当前未处于笛卡尔阻抗控制模式或未初始化检查当前的阻抗控制模式后再进行尝试。确保力值输入正确,且设定笛卡尔阻抗控制模式
-41434关节期望力超过限制检查当前的阻抗控制模式后再进行尝试。确保期望力值输入正确,且设定轴空间阻抗控制模式
-41435笛卡尔空间期望力超过限制检查当前的阻抗控制模式后再进行尝试。确保期望力值输入正确,且设定笛卡尔阻抗控制模式
-41442机器人不满足软限位要求,开启力控失败请确认机器人开启阻抗时机器人在软限位内
-41444阻抗刚度设置失败,数值不合理或当前状态不能设置刚度请重新设置阻抗刚度数值在合理范围内
-41448力控过程中下电,初始化失败重新上电并执行力控初始化
-41449力控指令尚未执行完毕,初始化失败力控指令发送太频繁,请增加退出力控到重新开启之间的时间
-41457执行过力控停止,需要重新开始执行力控初始化
-41459处于力控模式,不允许执行的操作停止力控后再回放路径
-50000两条轨迹夹角过小或长度过短,转弯区无法生成-增大前后两条轨迹夹角;
-增大前后两条轨迹长度;
-增大转弯区数值
-50001控制器状态错误,无法生成轨迹调用 moveReset() 重置
-50002目标点超出运动范围,或为奇异点- 检查目标点位置;
- 用关节方式移动机器人
- 检查confdata 配置
-50003相邻两个目标点过近检查相邻两条运动指令的目标点是否是同一个点
-50004无法生成圆弧,起始点和目标点距离过近调整圆弧起点或终点点位之间的距离
-50005无法生成圆弧,起始点和辅助点距离过近调整圆弧起点或辅助点点位之间的距离
-50006无法生成圆弧,辅助点和目标点距离过近调整圆弧终点或辅助点点位之间的距离
-50007无法生成圆弧,起始点/辅助点/目标点距离过近调整圆弧起点、辅助点、终点点位间之间的距离
-50008无法生成圆弧,点位在一条直线调整圆弧起点、辅助点、终点点位之间的距离
-50009无法生成圆弧,半径过小调整圆弧起点、辅助点、终点点位之间的距离
-50010无法生成圆弧调整圆弧起点、辅助点、终点点位之间的距离或方位
-50019生成轨迹失败重新调整目标点的位置、姿态和臂角(仅 7 轴机器人需要考虑臂角)
-50021指定 conf 参数下目标点无解,请检查数值或不设置 confData-调用 setDefaultConfOpt(false)取消 confdata
- 重新示教点位,传入正确的 confdata
-50027轨迹短于最小转弯区半径,自动拼接路径- 该轨迹需要前后都衔接转弯区,但是轨迹长度小于最小转弯区半径的两倍;
- 该轨迹设定衔接一条转弯区,但是轨迹长度小于最小转弯区半径。
该功能可以使得运动更平滑,如想关闭该功能,可将最小转弯区半径设为0
-50033机器人处于锁轴状态,目标点锁轴角度发生了偏离,请调整目标点或关闭锁轴状态调整轨迹目标点或者关闭锁轴指令,锁轴状态下四轴角度要求为 0 度或 180 度或 -180 度
-50034锁轴状态下或 5 轴机型无法到达目标点6 轴机型在锁轴状态下或 5 轴机型无法到达目标点,请更改点位或关闭锁轴
-50101轴角度超出运动范围,尝试取消软限位后恢复各轴到允许的范围内- 取消软限位
- 手动将机器人各轴移动到正常的工作范围内
-50102存在穿越奇异点的轨迹- 请规避奇异点
- 重新示教点位,更换目标点;
- 将笛卡尔空间运动指令改为关节空间运动指令
-50103笛卡尔路径终点不符合给定的 ConfData- 调用 setDefaultConfOpt(false)不使用 confdata
- 改为 MoveJ 或 MoveAbsJ
- 更改目标点 confdata
-50104关节力矩超限- 检查负载数值是否符合实际负载情况
- 检查机器人摩擦力系数、电机过载系数、传动过载系数等参数
- 尝试更换指令形式,例如将笛卡尔空间指令更换为关节空间指令
-50112位姿有误计算逆解失败- 重新示教位姿
- 如果当前机型为三轴或者四轴机器人,请检查输入位姿与当前机型特征是否相符
- 如果使用了 setAvoidSingularity(lock4axis),请检查目标是是否符合锁轴要求
-50113改变的姿态超过设定的阈值- 请规避奇异点
- 重新设置奇异规避姿态改变的阈值
- 重新示教点位,更换目标点
- 使用其他方式的奇异规避
-50114前瞻中轴运动超出运动范围,提前停止运动- 取消软限位
- 手动将机器人各轴移动到正常的工作范围内
-50115轨迹前瞻过程中遇到奇异点- 请规避奇异点
- 重新示教点位,更换目标点
- 更换 Jog 方式,尝试轴空间 Jog
- 将笛卡尔空间运动指令改为关节空间运动指令
-50118改变姿态后求解的终点与所需要终点不一致- 请规避奇异点
- 重新示教点位,更换目标点
- 更换奇异规避方式
-50120奇异规避下搜索路径终点角度失败- 请规避奇异点
- 重新示教点位,更换目标点
- 更换奇异规避方式
- 如果 Conf 开启,可以关闭 Conf
-50121奇异规避下搜索路径终点角度失败- 请规避奇异点
- 重新示教点位,更换目标点
- 更换奇异规避方式
-50204规划过程中采样点不足,请重新运行工控机状态不稳定,重新运行或尝试重启
-50205相邻位置指令相差过大- 重新示教轨迹目标点位
- 尝试更改指令形式,例如 MoveL 改为MoveJ
-50208内部轨迹错误- 请调用 moveReset() 重置运动指令缓存
- 增大或减小转弯区
-50401检测到碰撞- 请检查机器人运行环境,确认人员、设备安全后,重新上电,再恢复运行
- 检查当前工具设置是否与实际一致,设定的工具质量质心是否合理
-50501工具工件坐标系设置失败,可能由于工具或工件不存在设置已创建的工具工件,且分别为手持和外部
-50512轴数不匹配轴空间 Jog 的下标参数不能超出轴数 + 外部轴数
-50513速度设置无效,机器人无法运动传入 0.01 ~ 1 范围内的速度参数
-50514步长设置无效,机器人无法运动传入大于 0 的步长参数
-50515参考坐标系设置无效,机器人无法运动传入支持的坐标系类型参数
-50516运动轴设置无效,机器人无法运动按照说明传入 index 参数
-50518运动失败,目标点可能是当前点目标点位可能是当前点
-50519生成轨迹失败,目标点位可能超出机器人工作范围请在机器人正常工作范围内,重新示教点位
-50525该机型不支持奇异规避模式运动,或机器人锁轴失败,4 轴角度不为 0 不运行运动,请调整 4 轴角度调整四轴角度至 0 或者正负 180 度
-60005RL 工程或指定任务不存在运行已创建的工程和任务
-60014控制器当前状态不允许开始运动确保机器人上电并处于空闲中
-60200负载信息错误,设置失败- 负载信息错误,请检查负载重量是否超过额定负载,质心不超过 0.3m
- 力控不支持外部工具或手持工件
-60511路径不存在使用已保存的回放路径
-60611正在生成诊断数据不能运动,请等待等待 10 秒后再次尝试启动
-60702当前四轴角度不为 0 ,不允许切换到四轴固定模式,或机型不支持请检查第四轴当前角度是否为 0° 或 180°
-60704不满足牺牲姿态奇异规避的开启条件请检查当前状态是否满足牺牲姿态奇异规避开启状态
-60706不满足轴空间插补奇异规避的开启条件请检查当前状态是否满足轴空间插补奇异规避开启状态
256网络连接错误- 工控机未开机
- 机器人地址错误,或未处于同一局域网
- 实例类型错误或 SDK 未授权,连接被拒绝
255未初始化连接机器人一般不会发生,正常构造 Robot 类实例即可
257无法解析机器人消息,可能由于 SDK 版本与控制器版本不匹配可能由于控制器和 SDK 版本不适配
258参数错误,数值超出范围按照函数说明检查参数数值范围
259参数错误,参数类型或个数错误按照函数说明检查参数类型或数组长度
260不是合法的变换矩阵检查传入参数是否符合其次变换矩阵要求
261数组元素个数与机器人轴数不符传入和机器人轴数一致的数组长度
262运动控制模式错误,请切换到正确的模式根据实际情况调用 setMotionControlMode 切换模式
263超时前未收到机器人回复,可能由于网络通信问题检查网络连接状态,或反馈技术支持人员
264重复操作碰撞检测已打开,需要先关闭
265通过 UDP 端口接收数据失败,请检查网络及防火墙配置- 检查本机地址设置是否正确
- 检查防火墙设置,是否允许 UDP 连接
266客户端校验失败,请检查控制器版本,授权状态和机器人型号- 按照手册或 README 将控制器升级到匹配版本
- 创建类型匹配的机器人实例
- 联系技术支持人员授权SDK 功能
272事件未监听先调用 setEventWVatcher 开始监听数据
273点位距离过近,坐标系标定失败参考《xCore 控制系统使用手册》工具工件标定方法,重新标定
512IP 地址或端口设置错误,或端口被占用- 本机 IP 地址不能为 localhost 或机器人地址
- 存在端口占用情况,请检查 RCI 设置-端口
513设置了不支持的字段,或总长度超出限制支持的字段见 RtSupportedFields,总长度限制为 1024 字节
768没有可执行的运动指令先调用 moveAppend 下发运动指令,再开始运动
769机器人停止中或当前状态无法暂停可能由于调用 stop(前刚刚手动模式下电,或者按下急停,控制器正在响应停止中,请等待

3 异常

实时模式下发送运动指令、周期调度、读取状态数据等接口在调用过程中会抛出异常,异常类型见 rokae/exception.h

异常信息原因及处理方法
运动控制模式错误,非实时模式- 调用 setMotionControlMode(RtCommand)切换模式
- 前一次阻抗控制发生错误,控制器切回到非实时模式,需重新打开
创建实时控制客户端失败网络连接错误,检查工控机运行状态
已开始接收数据先停止接收状态数据,再重新开始接收
控制器无法设置发送的状态数据可能由于版本不匹配,请反馈技术支持人员
设置控制指令失败可能由于版本不匹配,请反馈技术支持人员
UDP socket 打开失败.提供了一个无效的参数机器人连接时没有填入本机地址。如xMateRobot(remoteIp, localIp);
UDP socket 打开失败.在其上下文中,该请求的地址无效.绑定本机地址失败, 检查本机地址是否正确,是否和机器人处于同一局域网内
控制器无法发送机器人状态信息.控制器 UDP 端口设置出错,请反馈技术支持人员查看控制器日志
未开始接收数据调用 startReceiveRobotState 开始接收数据
超时前未收到机器人状态反馈,请检查网络配置- 检查本机地址设置是否正确’
- 检查防火墙设置,是否允许 UDP 连接
接收机器人状态数据错误状态数据解析失败,可能由于版本不匹配,请反馈技术支持人员
无法收到运动错误反馈数据解析失败,可能由于版本不匹配,请反馈技术支持人员
xCore 最低版本要求按照提示信息升级控制器版本
未授权 SDK 功能联系技术支持人员授权 SDK 功能
机器人实例类型与连接的机型不符按照手册说明创建对应的机器人实例
本机 IPv4 地址设置失败,不能为 127.0.0.1 或机器人地址设置正确的本机地址
位姿初始化接收 6 或 16 个参数初始化 trans&rpy 应传入长度为 6 的数组;初始化 pos (实时模式笛卡尔指令)应传入长度为 16 的数组
加载模型失败除非网络连接问题,一般不会出现
xMate 模型库暂不支持的机型请参考 xMateModel 类注释,查看支持的机型
已经开始运动,请勿重复调用同时只允许一个运动回调运行,调用 stopMove 之后再开始下一段运动·
未调用开始运动先调用 startMove,再调用 startLoop
设置模式错误,开始运动失败除非网络连接问题,一般不会出现
开始运动失败- 确保机器人空闲,未处于急停等非正常使用的状态
- 多出现于阻抗控制,请标定零点、力矩传感器,并正确设置负载后再次尝试
- 或将完整异常信息反馈技术支持人员。
停止运动失败一般是网络连接问题
工业机型仅支持位置控制工业机型使用位置控制
起点和终点的臂角格式不一样笛卡尔指令 hasElbow 值不一致
指令和控制模式不一致回调函数返回的数据类型(JointPosition/CartesianPosition/Torque )应和控制类型匹配
发送指令失败指令数据序列化失败,请反馈技术支持人员
圆弧起点/终点/辅助点重合调整圆弧起点、辅助点、终点点位之间的距离
圆弧路径求解时,三点共线调整圆弧起点、辅助点、终点
圆弧路径求解时,三点夹角过小调整圆弧起点、辅助点、终点
圆弧路径求解时,圆弧半径过小失败调整圆弧起点、辅助点、终点点位之间的距离
未初始化FollowPosition 默认构造需要调用 init() 函数之后在使用
滤波错误,输入数据非正数检查指令数据,回调函数是否返回了未赋值的指令
滤波错误,需滤波数据无限大检查指令数据,回调函数是否返回了未赋值的指令