数据结构
1 机器人基本信息 rokae::Info
std::string id 机器人 uid, 可用于区分连接的机器人
std::string mac; Mac地址
std::string version 控制器版本
std::string type 机器人机型名称
int joint_num 轴数
2 机器人状态列表 rokae::StateList
std::vector<double> joint_pos 轴角
CartesianPosition cart_pos 笛卡尔位姿
std::vector<std::pair<std::string, bool>>digital_signals 数字量 IO
std::vector<std::pair<std::string, double>> analog_signals 模拟量 IO
OperateMode operation_mode 操作模式
double speed_override 速度覆盖比例
3 坐标系 rokae::Frame
std::array< double, 3 > trans 平移量, [X, Y, Z], 单位:米
std::array< double, 3 > rpy XYZ 欧拉角, [A, B, C], 单位:弧度
std::array< double, 16 > pos 行优先变换矩阵。只用于实时模式笛卡尔位置/阻抗控制。
4 笛卡尔点位 rokae::CartesianPosition
std::array< double, 3 > trans 平移量, [x, y, z], 单位:米
std::array< double, 3 > rpy XYZ 欧拉角, [A, B, C], 单位:弧度
double elbow 臂角, 适用于 7 轴机器人, 单位:弧度
bool hasElbow 是否有臂角
std::vector< int > confData 轴配置数据,元素个数应和机器人轴数一致
std::vector< double > external 外部关节数值 单位:弧度|米。导轨单位米
5 笛卡尔点位偏移量 rokae::CartesianPosition::Offset
Type type 类型: Offs/RelTool
Frame frame 偏移坐标
6 关节点位 rokae::JointPosition
std::vector< double > joints 关节角度值, 单位:弧度
std::vector< double > external 外部关节数值 单位:弧度|米。导轨单位米
7 关节扭矩,不包含重力和摩擦力 rokae::Torque
std::vector< double > tau 期望关节扭矩,单位: Nm
8 负载信息 rokae::Load
double mass 负载质量, 单位:千克
std::array< double, 3 > cog 质心 [x, y, z], 单位:米
std::array< double, 3 > inertia 惯量 [ix, iy, iz], 单位:千克·平方米
9 工具工件组信息 rokae::Toolset
根据一对工具工件的坐标、负载、机器人手持设置计算得出。
Load load 机器人末端手持负载
Frame end 机器人末端坐标系相对法兰坐标系转换
Frame ref 机器人参考坐标系相对世界坐标系转换
10 坐标系标定结果 rokae::FrameCalibrationResult
Frameframe 标定结果
std::array<double, 3> errors 样本点与 TCP 标定值的偏差, 依次为最小值,平均值,最大值, 单
位 m
11 RL工程信息 rokae::RLProjectInfo
std::string name 工程名称
std::vector< std::string > taskList 任务名称列表
12 工具/工件信息 rokae::WorkToollnfo
std::string name 名称
std::string alias 别名, 暂未使用
bool robotHeld 是否机器人手持
Frame pos 位姿。工件的坐标系已相对其用户坐标系变换
Load load 负载
13 运动指令 MoveAbsJ rokae::MoveAbsJCommand
JointPosition target 目标关节点位
int speed 末端线速度, 单位 mm/s, 关节速度根据末端线速度大小划分几个区间,详见 setDefaultSpeed()
double jointSpeed 关节速度百分比
int zone 转弯区大小, 单位 mm
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来
14 运动指令MoveJ rokae::MoveJCommand
CartesianPosition target 目标笛卡尔点位
int speed 末端线速度, 单位 mm/s, 关节速度根据末端线速度大小划分几个区间,详见 setDefaultSpeed()
double jointSpeed 关节速度百分比
int zone 转弯区大小, 单位 mm
CartesianPosition::Offset offset 偏移量
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来
15 运动指令MoveL rokae::MoveLCommand
CartesianPosition target 目标笛卡尔点位
int speed 末端线速度, 单位 mm/s
double rotSpeed 空间旋转速度
int zone 转弯区大小, 单位 mm
CartesianPosition ::Offset offset 偏移量
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来
16 运动指令 MoveC rokae::MoveCCommand
CartesianPosition target 目标笛卡尔点位
CartesianPosition aux 辅助点位
int speed 末端线速度, 单位 mm/s
double rotSpeed 空间旋转速度
int zone 转弯区大小, 单位 mm
CartesianPosition ::Offset targetOffset 目标点偏移量
CartesianPosition ::Offset auxOffset 辅助点偏移量
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来
17 运动指令MoveCF rokae::MoveCFCommand
CartesianPosition target 辅助点位 1
CartesianPosition aux 辅助点位 2
int speed 末端线速度, 单位 mm/s
double rotSpeed 空间旋转速度
int zone 转弯区大小, 单位 mm
double angle 全圆执行角度, 单位: 弧度
CartesianPosition ::Offset targetOffset 目标点偏移量
CartesianPosition ::Offset auxOffset 辅助点偏移量
RotType rotType 全圆姿态旋转模式
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来
18 运动指令 MoveSP rokae::MoveSPCommand
CartesianPosition target 终点笛卡尔点位
CartesianPosition::Offset targetOffset 偏移选项
double radius 初始半径, 单位: 米
double radius_step 每旋转单位角度,半径的变化,单位: 米/弧度
double angle 合计旋转角度, 单位: 弧度
bool direction 旋转方向, true - 顺时针 | false - 逆时针
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来
19 运动停留指令 rokae::MoveWaitCommand
std::chrono::steady_clock::duration duration_ 停留时长, 最小有效时长 1ms
20 控制器日志信息 rokae::Loglnfo
const int id 日志 ID 号
const std::string timestamp 日期及时间
const std::string content 日志内容
const std::string repair 修复办法
21 末端按键状态 rokae::KeyPadState
bool key1_state CR1 号
bool key2_state CR2 号
bool key3_state CR3 号
bool key4_state CR4 号
bool key5_state CR5 号
bool key6_state CR6 号
bool key7_state CR7 号