跳到主要内容

指令注册

这里介绍如何注册一个指令。
注册指令流程图:
注册指令流程图

使用例子:

/**
* @brief 指令构建和注册
*/
void RegPrintq() {
// 1.指令配置,如名称、触发方式、任务限制等
RLCmdConfigAPI cfg;
cfg.SetFuncName("printq");
//设置指令前瞻方式,默认WAIT_MOVE_PAUSE
cfg.SetLookAhead(CmdLookAheadImplAPI::WAIT_MOVE_PAUSE) ;
//设置任务限制类型
cfg.SetTaskLimit(TaskLimitAPI::TASK_NO_LIMIT);
//设置步退的类型
cfg.SetStepBack(StepBackAPI::STEP_BACK_SKIP);

// 2.根据配置创建指令
BEGIN_COMMAND_API(cfg)

// 3.为指令配置参数检查器
PARAMS_API(
ArgTypeAPI(ValueTypeAPI::VALUE_ROBTARGET),
ArgTypeAPI(ValueTypeAPI::VALUE_WOBJ),
ArgTypeAPI(ValueTypeAPI::VALUE_STRING)
)

// 4.指令正向执行体
RLCmdActionAPI cmd_func = [=](std::shared_ptr<RLCallFrameAPI> frame,
std::vector<std::shared_ptr<SymbolVarBaseAPI>> args) -> CommandExecuteAPI {
//获取嵌套的数据
auto cart_pos = args[0]->GetSubUnit("ROT");
std::vector<double> robs_q = {
cart_pos.GetSubUnit("Q1").GetDoubleVal(), cart_pos.GetSubUnit("Q2").GetDoubleVal(),
cart_pos.GetSubUnit("Q3").GetDoubleVal(), cart_pos.GetSubUnit("Q4").GetDoubleVal()};

CommandExecuteAPI cmd_exec = [=]()
{
LOG_INFO << "printq:" << frame->GetCmdTask() << " " << frame->GetCmdFile() << " " << frame->GetCmdLine();

LOG_INFO << "printq Q1=" << robs_q[0] << " Q2=" << robs_q[1] << " Q3=" << robs_q[2] << " Q4=" << robs_q[3] << " ";
LOG_INFO << "printq str=" << args[2]->GetStringVal();
return CommandProcessResultAPI::CMD_PROCESS_SUCCESS;
};
return cmd_exec;
};
EXECUTE_API(cmd_func)

// 5.指令步退执行体(根据实际需要添加)
RLCmdActionAPI cmd_func_stb = [=](std::shared_ptr<RLCallFrameAPI> frame,
std::vector<std::shared_ptr<SymbolVarBaseAPI>> args) -> CommandExecuteAPI {
//获取嵌套的数据
auto cart_pos = args[0]->GetSubUnit("ROT");

std::vector<double> robs_q = {
cart_pos.GetSubUnit("Q1").GetDoubleVal(), cart_pos.GetSubUnit("Q2").GetDoubleVal(),
cart_pos.GetSubUnit("Q3").GetDoubleVal(), cart_pos.GetSubUnit("Q4").GetDoubleVal()};

CommandExecuteAPI cmd_exec = [=]()
{
LOG_INFO << "printq:" << frame->GetCmdTask() << " " << frame->GetCmdFile() << " " << frame->GetCmdLine();

LOG_INFO << "printq Q1=" << robs_q[0] << " Q2=" << robs_q[1] << " Q3=" << robs_q[2] << " Q4=" << robs_q[3] << " ";
LOG_INFO << "printq str=" << args[2]->GetStringVal();
return CommandProcessResultAPI::CMD_PROCESS_SUCCESS;
};
return cmd_exec;
};
EXECUTE_STB_API(cmd_func_stb)

// 6.将指令注册给控制器
REGISTER_COMMAND_API
}

在HMI使用printq指令,执行到该指令会在日志中打印四元数。用户可使用客户端插件在辅助编程中将该指令注入,即可方便使用新注册的指令。

hmi使用指令

指令结果

具体使用例子可参考examples/rl_cmd.hpp
该指令实现打印一个笛卡尔变量的四元数。