![]() |
xCore-SDK
0.5.0
xCore SDK C# API
|
xCoreSDK-CSharp\xcore.lib xCore-SDK DLL, XML文档MainForm 基础功能接口实例ApplicationForm 其它示例,目前只包含机器人状态数据读取examples 包括各个接口调用方法的示例xCoreSDK-CSharp.sln运行激光跟踪示例 ,执行一条直线运动的激光跟踪。需要先给出正确的工具坐标、传感器手眼标定数据,并适配点位停止运行 停止运动及跟踪本机地址, 用于UDP接收状态数据地址绑定。注意防火墙设置为允许该程序的网络通信配置NTP, 示例使用本机地址作为服务端地址开始记录,先和服务端同步一次时间, 然后按照设定的周期开始获取数据,并写入文件运行示例后,机器人将在零点和各轴85°之间往复运动两次,请确认周围环境后再运行停止记录将停止接收数据无末端后打开拖动,无需按住末端按键即可拖动xMateRobotDemo.Example_MoveWithRailxCore SDK通过以太网(TCP/IP)连接机器人。C#只包含非实时接口,对网络的要求并不高,通过有线或无线连接皆可,使工作站PC和机器人连接同一局域网。
1.9.4